Renesas Synergy™

FAQ 1011262 : R-IN32M3は未使用端子をどのように処理すればよいですか?

未使用端子の処理は端子ごとに処理方法が異なります。R-IN32M3シリーズ データシート(R18DS0007JJ)の「2.4 バッファタイプと未使用端子処理」に記載しておりますので、ご参照いただき、適切に処理してください。

 

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください