Renesas Synergy™

FAQ 1005769 : どの販売店から購入すればいいでしょうか。

独占禁止法に基づいて、当社が特定の販売店様を指定することはできません。
また、お客様の会社と販売店様との関係は、具体的には当社には分かりません。
複数の販売店様と取引をされている場合もあり、最終的にはお客様の会社の購買部門の判断となりますので、そちらにご確認いただくことがよろしいかと思われ ます。
販売店様とのお取引がない場合、各販売店様にご相談ください。
支店等のある販売店様がありますので、必ずしも近隣に本社がない販売店様は対応できないというわけではありません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください