Renesas Synergy™

FAQ 103433 : 電源投入後に正常に動作しないことがありますが、何が原因でしょうか?

電源投入後、最初に内蔵RAMや内蔵I/O、またキャッシュメモリ(*)の初期化ができていない可能性があります。

特にキャッシュが初期化されていない場合、マイコンが正常に動作しませんので、必ず電源投入後には、キャッシュの初期化、すなわちアドレスアレイ書き込みによるバリッドビットへの0 書き込みを、全エントリについて(256回)行ってください。具体的には、H'FFFF F000 ~H' FFFF F3FF のアドレス範囲をすべて0 にクリアしてください。

 

*SH7040シリーズのみ搭載

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください