Renesas Synergy™

FAQ 103762 : シリアル送信で送信データを書く場合、TXEPTビット、またはTIビットのどちらを確認すればよいか?

送信状態(送信完了)はTXEPTビットで確認できます。TXEPTビットは送信中には"0"になり、送信完了時に"1"になります。UiTBレジスタに 送信データを書くとUARTi送信レジスタにデータ転送後、TIビットは送信開始直後に"1"となり、UiTBレジスタが空の状態であることを示します。 連続送信したい場合は、TI="1"を確認後UiTBレジスタに送信データを書いてください。

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください