Renesas Synergy™

FAQ 1006917 : FlashProIII((株)内藤電誠町田製作所)を使用した uPD78F4216Aの書き込みで Target SIGNATURE Error が出る。

パラメータ・ファイルは正しいものをお使いでしょうか?
uPD78F4216と uPD78F4216A (さらには規格によって) では書き込みの方法が異なり、必要なパラメータ・ファイルが異なります。
デバイス及び書き込み方法に合ったパラメータ・ファイルをご使用ください。

パラメータ・ファイルは、ツールダウンロード検索から目的に合ったものをダウンロードしてご使用ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください