Renesas Synergy™

FAQ 103547 : ライトスルー、ライトバックの差分は、何ですか?

キャッシュには、2つのモードが存在し、大きくは、以下の2点が異なります。

(1)ライトバックモード
例えば、外部RAMへの書き込み時、キャッシュにヒットした場合、ヒットしたキャッシュエントリの書き込みを行いますが、外部RAMへの書き込みを行いません。
キャッシュエントリのリプレース(=外部RAMへの書き戻し指示)を行うことにより、外部RAMに書き込みを行います。具体的には、特定エントリまたは特定アドレスの無効化を行うと、外部RAMへのライトバックが発生します。

(2)ライトスルーモード
例えば、外部RAMへの書き込み時、キャッシュにヒットした場合、ヒットしたキャッシュのエントリ及び外部RAMへの書き込みを行います。

 

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください