Renesas Synergy™

FAQ 1004917 : ルネサスのUSBホスト・ペリフェラルコントローラはどのようなデバイス・クラスに対応できますか。

ソフトウエアを開発することにより、Mass storage、HID、Audioなど、さまざまなデバイス・クラスに対応できます。

 

 

適用製品

USB2.0 Host/Peripheral Controller
M66596, R8A66597
UPD720150
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください