Renesas Synergy™

FAQ 1004906 : USBホスト・ペリフェラル・コントローラとは、どのようなものですか。

USBのホスト機能とペリフェラル機能を持ったコントローラです。USBポートは2つありますが、一方はホスト専用で、他方はホストかペリフェラルのいず れかに使用できます。機能の切り替えは、レジスタで行います。

 

 

適用製品

USB2.0 Host/Peripheral Controller
M66596, R8A66597
UPD720150
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください