Renesas Synergy™

FAQ 103237 : SCI において 調歩同期、クロック同期の場合 LSB/MSBファーストの切換設定はどこ(何レジスタ?)で行うのでしょうか

スマートカードI/F機能の付いたSCIに限りLSB/MSBの設定が可能で、

SCMRのSDIRビットで選択設定します。0 : LSB ファーストで送受信(初期値)1 : MSB ファーストで送受信。(この設定は送受信フォーマットが8 ビットデータの場合のみ有効です。)なお、通常のSCIの調歩同期式またはクロック同期式モードの場合、SCMRのSINVビット及びSMIFビットはともに""0""(初期値)のままとします。

 

 

 

適用製品

H8S/2600
H8S/2668
H8S/2655
H8S/2649
H8S/2643
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2500
H8S/2400
H8S/2437
H8S/2300
H8S/2368
H8S/2355
H8S/2350
H8S/2345
H8S/2200
H8S/2282, 2280
H8S/2276
H8S/2245
H8S/2215
H8S/2214
H8S/2100
H8S/2199R
H8S/2194
H8S/2189R
H8S/2172
H8S/2168
H8S/2158
H8S/2140B
H8S/2114R
H8S/2111B
H8S/2110B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください