Renesas Synergy™

FAQ 106911 : イーサネットコントローラ(EtherC)のMagic Packet検出機能により、スリープ状態及びスタンバイ状態の解除は可能でしょうか?

スリープ状態の解除は可能ですが、スタンバイ状態の解除はできません。スタンバイ状態ではEtherCが停止するためです。

 

 

適用製品

SH7710
SH7619
SH7618
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください