Renesas Synergy™

FAQ 1009903 : アシンクロナスSRAMをバッテリーバックアップしない状態で電源OFFした場合、データはどうなりますか?

電源をOFFするとSRAMに保持されていたデータは破壊されます。データが破壊された後に再度電圧を印加した場合、SRAM保持データは “0”もしくは“1”のランダムなデータに変化します。

 

適用製品

Asynchronous SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください