Renesas Synergy™

FAQ 103637 : 外部バスを8ビットでアクセスする場合の使用するデータバスについて教えて下さい。

H8SXはH8Sとは異なり、下位側のデータバス(D7~D0)を使用します。

また、マルチプレクスバス(8ビットアクセス)でで使用した場合も下位側データバス(D7~D0)を使用します。

適用製品

H8SX/1600
H8SX/1663
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1622
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください