Renesas Synergy™

FAQ 1005661 : IEbusでマスタがNAKを受け付けて、伝送が中止された場合、ホスト側はどのようにして認識するのですか?

通常通信において、スレーブが正しくデータを受付けなかった場合には、マスターにNAKを返します。 これは、スレーブ・アドレス・フィールド、コントロール・フィールド、電文長フィールド、データ・フィールドのそれぞれの最後の4通りの場合があります。
マスターがNAKを受け付けて伝送が中止されると、この通信は途中終了となり、リターンコードが変化します。
この時、IRQを発生して、ホストに通知します。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください