Renesas Synergy™

FAQ 1010646 : Dual MOSFET(HAT1054R)の使用しない端子がオープン(未結線)の状態になりますが、問題ありますか?

Q : 質問

Dual MOSFET(HAT1054R)の端子処理について質問があります。
HAT1054R(Dual MOSFET)について回路検討の結果、2チャネルのうち片側1チャネルしか使用しないことになりました。
この場合、使用しないMOSFETの端子がオープン(未結線)の状態になりますが、問題ありますか?

現在の基板上の結線状況は、以下となります。

1.ドレイン、ソース、ゲート全て未結線。
2.ドレイン、ソースは電圧がかかるラインに結線、ゲートのみ未結線。

※ゲートラインの部品を削除する為


A : 回答

1.全て未結線であれば、問題ございませんが、製品の実装強度を考えると、はんだ付けした方がベターです。
2.ゲートはソースと同電位に結線してください。

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください