Renesas Synergy™

FAQ 105381 : タイマAを時計用タイムベースとして使用した場合、時計としての精度は何%でしょうか?

精度は外部水晶振動子の精度に依存します。

適用製品

H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください