Renesas Synergy™

FAQ 1007158 : 128Mbitもしくは 256Mbitの SDRAMを使用する場合、バンク信号にアドレス信号のどれを接続すればよいでしょうか?

これは、使用するSDRAMのバンク構成がどうなっているかに依存します。
例えば、ユーザーズ・マニュアルに記載された 64M (1Mワード・16ビットが 4バンクの構成) の場合では、 1つのバンクは 1Mワード = 2Mバイト となります。

従って、この容量をアクセスするにはアドレスが 21本 (A0-A20)必要になり、 その直ぐ上位アドレスがバンクの指定に使用されることになります。
つまり、A21と A22で 4つのバンクを切り替える事になります。

この考え方は使用する SDRAMが変わっても同じで、1バンクの容量が 4Mバイトであれば A22以降がバンク指定に使用されます。
なお、V850E/MA1としては 1バンクの容量は最大で 4Mバイトまでしか対応しておりません。
128Mや 256Mの場合にもこの範囲である必要があります。

 

 

適用製品

V850E/MA1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください