Renesas Synergy™

FAQ 103549 : キャッシュ制御レジスタ設定ににおける注意点としては、何がありますか?

CCR は、H'FFFFFFECにロングワードサイズでアクセスして下さい。CCR レジスタにて設定を行います。 注意点として、CCR の書き換えは非キャッシュのP2領域のプログラムのみで行わなければなりません。

 

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください