Renesas Synergy™

FAQ 1006252 : PS2505等AC入力型フォトカプラのデータシートにはCTRランクの記述がありません。 CTRランクを教えてください。

PS2505等AC入力型は、入力側LEDが逆方向に2個並列接続されています。
これにより、汎用型に比べCTRのバラツキが起き易いため、AC入力型のCTRランクはオールランクのみの設定となっております。

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください