Renesas Synergy™

FAQ 105008 : 【CPU】  電源ON/OFFするごとに、正常動作したりしなかったりする。原因として何が考えられるか?[2003/07/04]

原因の一つとして、レジスタZが設定されていない事が考えられます。レジスタZは初期値が不定ですので、リセット解除後に設定する必要があります。その他にも初期値が不定のレジスタやフラグなどがありますので、ご確認ください。 (#101875)

 

 

適用製品

4508
4509
4559
455A
4571
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください