Renesas Synergy™

FAQ 106673 : 【QzROM】 QzROM版のプロテクトのかけ方は? [2007/05/24]

プログラマを使用してQzROM書き込みする場合は、プログラマでプロテクトを設定してください。設定方法は、プログラマのマニュアルを参照してください。
弊社書き込み出荷の場合、マスクファイル変換ユーティリティ(MM)のROMオプションで設定してください。
尚、ROMコードプロテクト機能の有効/無効をソースファイルやHEXファイルから設定することはできません。(#106677)

適用製品

4286
4508
4509
4559
455A
4571
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください