Renesas Synergy™

FAQ 103315 : CPUがバス権開放状態時に入力されたIRQ割り込みは、CPUがバス権を取り戻すまで保持されますか?

・IRQ割り込みがエッジ検出設定の場合

IRQ割り込み要求は保持されます。

・IRQ割り込みがレベル検出設定の場合

IRQ割り込みは、IRQ端子がネゲートされている期間は発生しません。

IRQ割り込み要求を受け付けるためには、CPUがバス権を取り戻すまで(割り込みを受け付けるまで)IRQ端子の有効レベルを保持する必要があります。

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください