Renesas Synergy™

FAQ 106434 : SH/Tinyシリーズ(SH7124/SH7125)は、AUD(Advanced User Debugger)デバッグに対応していますか?

SH/Tinyシリーズ(SH7124/SH7125)は、チップ自体にAUD機能を登載していません。

SH/Tinyシリーズ(SH7124/SH7125)において、AUDデバッグを行なうためには、下記の方法があります。

(1) E10A-USB(AUD機能有り版:HS0005KCU02H)とデバッグMCUボードを使用する。

デバッグMCUボードについては、 デバッグMCUボードの紹介 ページを参照してください。

(2) E200Fエミュレータ+エバチップユニットを使用する。

E200Fエミュレータについては、 E200F ページを参照してください。

 

適用製品

SH7124, SH7125
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください