Renesas Synergy™

FAQ 103409 : PWMのキャリア周波数を動的に変更する事は可能でしょうか?

可能です。コンペアマッチ割り込みやバッファ動作などを利用して、PWM出力をしながらTCR(タイマコントロールレジスタ)のCCLR(カウンタクリアビット)やTGR(タイマジェネラルレジスタ)の設定変更を行えます。

 

但し、TCNT(タイマカウンタ)の値より小さな値にしてしまうと、カウンタが一周した後に設定値が反映されますので、カウンタ一周分のずれが出てしまうので注意が必要です。

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください