Renesas Synergy™

FAQ 107121 : D/Aコンバータのアナログ出力電圧の範囲はVDD(VrefU)とVSS(VrefL)の間となると理解してよいでしょうか?

アナログ出力電圧範囲は下記のとおりになります。

(1)出力範囲が 電源電圧~GNDになるもの:

 M62332/M62337, M62333/M62338, M62334/M62339,

 M62342, M62343,

 M62376

(2)出力範囲がVDD(またはVrefU,VREFx,VREFy,Vref)~VSS(またはVrefL、GND)になるもの:

 M62352/M62352A, M62353/M62353A, M62354/M62354A,

 M62366, M62367, M62368,

 M62370, M62371,

 M62383,

 M62384

 M62392,M62393,

(3)出力範囲がVINxx~VDArefになるもの(xxは数字で1~3または1~8):

 M62362, M62363,

 M62364

 VINxxとVDArefとの電圧関係はどちらが高くなっても可。

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください