Renesas Synergy™

FAQ 103197 : 初期設定の注意事項を教えて下さい。

8ビット,10ビットA/Dコンバータは、逐次比較型A/Dコンバータです。ご質問の現象は逐次比較型A/Dの構造上起こる現象です。逐次比較型A/Dコ ンバータは、サンプル&ホールド回路内にあるコンデンサへ入力電圧に相当する電荷を貯めて、その値をデジタル変換します。A/D変換後、このサンプル& ホールド回路には入力電圧の電荷が残っています。そのため、スキャンモードのような順次A/D変換するポートが切り替わる場合、サンプル&ホールド回路の コンデンサ内に残った前のポートの電圧値と今回入力した電圧との電位差によって、コンデンサにチャージ/ディスチャージが起こります。このチャージ/ディ スチャージがノイズのように見えます。電気的特性に記載されているA/D変換時間のmin時間および許容信号源インピーダンスを守って頂ければ、A/Dコ ンバータの変換結果に影響を与えるものではありません。なお、A/D変換時間(min)および許容信号源インピーダンスの規定は、各製品ハードウェアマ ニュアルにて御確認お願いします。

 

適用製品

H8S/2678, 2678R
H8S/2668
H8S/2655
H8S/2649
H8S/2648, 2646
H8S/2643
H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2609
H8S/2607
H8S/2604
H8S/2602
H8S/2556, 2552, 2506
H8S/2472, 2463, 2462
H8S/2437
H8S/2378, 2378R
H8S/2368
H8S/2398, 2357
H8S/2355
H8S/2350
H8S/2345
H8S/2339
H8S/2329
H8S/2319
H8S/2282, 2280
H8S/2268, 2264
H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227
H8S/2245
H8S/2215
H8S/2214
H8S/2218, 2212
H8S/2199R
H8S/2189R
H8S/2172
H8S/2168
H8S/2164
H8S/2153
H8S/2148, 2144
H8S/2144B,2134B
H8S/2140B
H8S/2138, 2134
H8S/2125
H8S/2128, 2128S, 2124
H8S/2117, 2117R
H8S/2116
H8S/2114R
H8S/2111B
H8S/2110B
H8SX/1720S (H8SX/1720, H8SX/1720S)
H8SX/1668R, H8SX/1668M
H8SX/1663
H8SX/1658R, H8SX/1658M
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1622
H8SX/1580
H8SX/1568
H8SX/1558
H8SX/1544
H8SX/1520R
H8SX/1520
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください