Renesas Synergy™

FAQ 1006543 : スタンバイへの移行直前に割り込み要因が発生するとどうなりますか。

基本的にスタンバイ状態になって、すぐに解除されます。マスクされていない割り込み要因であれば、割り込み禁止状態や優先順位が低くて保留されていても、スタンバイが解除されます。STOPモードでは発振がいったん停止するので、発振安定待ちをすることになります。
なお、V850ESシリーズで、命令ではなくPSMRレジスタでIDLE/STOPモードを設定する製品では、スタンバイ解除が許可状態で、マスクされていない割り込み要因があれば、これらのモードには移行しません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください