Renesas Synergy™

FAQ 103522 : LCDC ACモジュレーション信号トグルラインナンバーレジスタ(LDACLNR)に設定する内容が分かりません。

STNなどのLCDパネルにおいて、焼きつきを防止するために交流信号で制御する場合があります。
この交流信号は、M/DISP端子より出力されますが、
「LCDC ACモジュレーション信号トグルラインナンバーレジスタ」は、
この交流信号をトグルする行数を設定するためのものです。

 

 

適用製品

SH7727
SH7721
SH7720
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください