Renesas Synergy™

FAQ 105360 : FLASH ROM版でマッチング評価を行えば、MASK ROM版ではマッチング評価を行わなくて良いでしょうか。

FLASH ROM版とMASK ROM版では、極力互換保つよう設計しておりますが、電気的特性の実力値や動作マージン、ノイズマージンなどは異なる場合があります。従いまして、MASK ROM版でも評価をして頂くことを推奨します。

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください