Renesas Synergy™

FAQ 104922 : 【クロック】 セラミック発振子を使用した場合の発振安定時間は? [2004/09/03]

発振安定時間はご使用の発振子及び動作条件等により異なりますので、発振子メーカへお問合せください。尚、弊社ホームページの各グループページ左メニュー「参考発振回路定数」をクリックすると、参考データを掲載しておりますので、ご参照ください。 (#101963)

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください