Renesas Synergy™

FAQ 103564 : ウォッチドッグ・タイマのカウント・クロックは、発振子のクロックがそのまま入るのでしょうか?

内部発振器に設定すると、システムクロック、サブクロックとは関係なくなります。0から255までカウントアップして内部リセットが発生するまでの時間がmin 0.2-typ0.4secとなります。

 

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください