Renesas Synergy™

FAQ 1007032 : ウォッチドッグ・タイマのカウント・クロックは、発振子のクロックがそのまま入るのでしょうか?

いいえ、発振子のクロックそのままではありません。
ウォッチドッグ・タイマの動作に関する内容は各デバイスのUMをご参照ください。

解説
ウォッチドッグ・タイマのカウント・クロックとしては通常はメイン・システム・クロック(fx)を分周したものが使用されます。

たとえば、
uPD780034Aサブシリーズでは fx/256
uPD784216Aサブシリーズでは fx/128、またはサブシステム・クロック
78K0/Kx1では X1発振クロックを 1/16に分周したものか内蔵発振器の 1/4分周
がカウント・クロックとして使用されます。

 

適用製品

78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください