Renesas Synergy™

FAQ 106438 : High-performance Embedded Workshopが自動生成するセクションのアドレス配置を変更したいのですが、どのようにすればよいですか?

以下の手順で、セクションのアドレス配置の変更が可能です。

①[ビルド]メニュー→SuperH RISC engine Standard Toolchain]ダイアログボックスを開き、[最適化リンカ]タブを開きます。

②・カテゴリ(Y):セクション
   ・設定項目(S):セクション

 を選択し、"編集(E)"ボタンをクリックします。

③セクション設定画面が開きますので、変更したいセクションまたはアドレスをクリックし、"変更"ボタンをクリックします。

 

適用製品

SH7261
SH7211
SH7206
SH7641
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7606
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください