Renesas Synergy™

FAQ 1011004 : JTAGSEL端子の端子処理はどのようにすればよいでしょうか?

通常動作時は、JTAGSEL端子にローを入力します。バウンダリスキャン(BSCAN)モード時は、JTAGSEL端子にハイを入力します。BSCANの動作条件は、ユーザーズ・マニュアル ボード実装編(R18UZ0020JJ)をご参照ください。

 

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください