Renesas Synergy™

FAQ 1008948 : シリカゲルには環境負荷の規制があると聞きましたが、出荷梱包されている乾燥剤は問題ありませんか。

はい、まったく問題ありません。
現在はコバルト・フリーのシリカゲルもありますが、従来品は塩化コバルトを含んでいて、EU指令(67/548/EEC、2003/34/EC)で規制されています(ただし、RoHS規制の対象ではありません)。
このため、当社は1993年に乾燥剤をシリカゲルから天然鉱物(吸湿性土)を原料とするDESI PAK(デシパック)に変更しました。
DESI PAK原料の吸湿性能は、MIL規格(D-3464E)やJIS規格(Z-0701)の要求を大きく上回り、米国では政府調達品として QPL(Qualified Products List)に登録されています。またその化学組成は、米国連邦規則で定めるFDA(食品医薬局)のGRAS(一般に安全と認められる物質)に適合し、誤っ て食べてしまっても無害です。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください