Renesas Synergy™

FAQ 1008759 : アンダシュート(Undershoot)

信号の立ち下がりで、定常的なロウ・レベルを瞬時的に下回る現象です。スイッチング時間の短い、高速デバイスで発生しやすくなります。
アンダシュートやオーバシュートが絶対最大定格を越えると、ラッチアップや破壊を生じることがあります。通常は、ノイズ・クリッピング・ダイオードで吸収します。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください