Renesas Synergy™

FAQ 103478 : リセット時、内蔵RAMのデータは保持されますか?

内蔵RAMは、規定された電源電圧が保持されている時、パワーオンリセット/マニュアルリセットのどちらを入力した場合でも保持されます。

ただし、内蔵RAMへのデータ書き込み中にパワーオンリセット/マニュアルリセットが入力された場合は、内蔵RAMのデータを壊す可能性があります。

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
SH7214, SH7216
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください