Renesas Synergy™

FAQ 103500 : LCD表示を行ったのですが、表示が薄くなってしまいます。可能性のある原因を教えてください。

主な原因として駆動電圧とフレーム周波数が挙げられます。駆動電圧が低いもしくは分圧した電圧にばらつきがあるとパネル表示が出来なくなりますのでパネル の性能を考慮した駆動電圧として下さい。電源強化が必要な場合もあります。各製品マニュアルのLCDの章の「LCD駆動電源の強化」をご参考にしてくださ い。
またフレーム周波数が早すぎると駆動能力が足りず、表示が薄くなる事があります。こちらも駆動電圧同様にパネルの性能を考慮したフレーム周波数値として下さい。お客様のシステム上であわせ込みを行う事を推奨致します。

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください