仮にD/A出力に許容できる誤差を2%以内とすると、D/Aコンバータの絶対精度は最大1%なので、インピーダンス負荷による誤差を1%以内にする必要があります。したがって、接続する負荷の抵抗値はD/Aコンバータの出力抵抗の99倍以上にする必要があります。
適用製品
M32C/8A |
M32C/88 (M32C/88T) |
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) |
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T) |
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T) |
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T) |
M32C/80 |
M16C/62A |
M16C/62A(M16C/62T) |
M16C/62M |
M16C/62N |
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP) |
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT) |
M16C/63 |
M16C/64A |
M16C/64C |
M16C/65 |
M16C/65C |
M16C/6C |
M16C/5M |
M16C/57 |
M16C/1N |