Renesas Synergy™

FAQ 103636 : 内蔵ROM無効拡張モード(モード4,5)にて、4MB以上の外部ROMを接続する方法を教えて下さい。

リセット直後のPF7/A23(5pin)~PF5/A21(7pin)は、ポート入力設定になっているため、A23~A21のアドレスが出力されませ ん。そこで、リセットベクタのアドレスがA23~A21=”1”(Hi)となるアドレスを使用せず、且つ基板上のA23~A21のアドレスバスをプルダウ ンする回路設計して下さい。

 

 

適用製品

H8SX/1600
H8SX/1663
H8SX/1657
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1622
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください