Renesas Synergy™

FAQ 1000340 : シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)の調歩同期式モードにおいてパリティエラー(PER)検出タイミングは、パリティbit受信時、ストップbit受信時のどちらでしょうか?

ストップbit受信時にパリティエラービット(PER)がセットされます。ハードウェアマニュアルの「シリアルデータ受信(調歩同期式)」にある図 の「SCI受信時の動作例(8ビットデータ/パリティあり/1ストップビットの例) 」にあるフレーミングエラーと同じタイミングです。

適用製品

H8S ファミリ
H8SX ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください