Renesas Synergy™

FAQ 105794 : ある電圧を同一のチャネルで複数回A/D変換すると、毎回同じ結果になるか?

理想的な同一環境(電源電圧、VREF電圧、アナログ電圧等が安定した状態)でA/D変換を複数回行った場合、理論的には同一の結果が得られます。
ただし、現実にはノイズ等により電源電圧、アナログ電圧等が理想的な状態にならないこともあり、変換値が同一にならないことがあります。アナログ入力電圧がデジタル値の遷移点近傍である場合は、この現象が顕著になります。

 

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L
M16C/56
M16C/5LD
M16C/56D
M16C/5M
M16C/57
M16C/30P
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください