Renesas Synergy™

FAQ 1007404 : フラッシュ環境中,内蔵ROMから既に書き込まれたデータを読み出すことは可能でしょうか?

可能です。オプション・ライブラリ・ファイル「selflibv850_type04r_vXXX_j/e.zip(注)」を使用してください。(注)XXXはバージョン。
このファイルは,V850セルフ・プログラミング・ライブラリType04に読み出し機能を追加するためのファイルです。
ツールダウンロード検索でフラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリの関連ファイルから取得できます。
適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください