Renesas Synergy™

FAQ 103883 : 内蔵フラッシュメモリの内容を、外部から(CPU以外から)、読み出せないようにする機能はあるか?

内蔵フラッシュメモリを読み出す方法には、以下の2点があります。それぞれに対して、下記の通り、読み出しを禁止する機能を用意しています。

  • パラレルプログラマを使用して読み出す
    ROMコードプロテクト機能を用意しています。
    この機能は、内蔵フラッシュメモリに配置されているROMコードプロテクト制御番地の設定により、パラレルプログラマでの、内蔵フラッシュメモリの書き込み・読み出しを禁止することができます。
  • シリアルプログラマを使用して読み出す
    IDコードチェック機能を用意しています。
    この機能を有効に(IDコードを内蔵フラッシュメモリに設定)すると、シリアルプログラマでのアクセス時には、正しいIDコードを送信しなければ、内蔵フラッシュメモリの書き込み・読み出しができません。

 

 

適用製品

M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください