Renesas Synergy™

FAQ 1011011 : 開発キットにシリアルフラッシュとNORフラッシュが実装されていますが、プログラムの書き換え方法は?

IARシステムズ社の統合化開発環境EWARMと横河デジタルコンピュータ社のmicroVIEW-PLUSがシリアルフラッシュおよびNORフラッシュ書き込みに対応しています。
その他の方法としては、専用ライタをご用意して頂くことになります。

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください