Renesas Synergy™

FAQ 105124 : CAN プロトコルで定義されているデータリンク層のLLC 層とMAC 層の関係がよくわかりません。

MAC 層では、物理層で取り込んだビットデータをパケットとして復元するほか、エラー検出、送信処理、アービトレーションを行います。
LLC 層では、再送信制御、オーバーロード状態の検出、メッセージのフィルタ処理、CAN のステータス管理を行います。
CAN仕様では、この二つの層は以下のように定義されています。

MAC 層:Transfer Layer
LLC 層:Object Layer

適用製品

R8C/22
R8C/23
R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z
R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z
R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/29
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください