Renesas Synergy™

FAQ 1000099 : QzROMの書き込み出荷の発注をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

発注方法についてはこちら
※基本的に、品名が“M”で始まるマイコンのマスク版の場合と同じです。
依頼に必要な書類は以下の通りです。
お客様の品種に対応した最新版のフォーマットをホームページからダウンロードしてください。既にお手持ちの場合は最新版であることを、ホームページでご確認の上、ご使用願います。

・ROM書き込み確認書
ROM処理の依頼時に必要な書類です。この書類は品種毎に異なります。

720ファミリ (QzROM) ROM発注 書き込み確認書
740ファミリ (QzROM) ROM発注 書き込み確認書

マーク指定書
ROM処理の依頼時に必要な書類です。この書類はパッケージ毎に異なります。

 

適用製品

QzROM書き込み出荷
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください