Renesas Synergy™

FAQ 105289 : パワーオンリセット後、CS0信号がアサートされません。 確認すべき項目はありますか?

まず、SH7618/SH7619のCKIO信号が正常に出力されていることを確認してください。
SH7618/SH7619のCKIO信号が正常に出力されている場合、HIFブートモードに遷移している可能性があります。
HIFMD端子にハイレベルを入力した状態でパワーオンリセット解除すると、HIFブートモードに遷移します。
HIFブートモード時は、パワーオンリセット解除後、SH7618/SH7619に内蔵のHIFRAMにプログラムフェッチするため、CS0信号はアサートされません。

 

また、
・TESTMD#端子がプルアップ処理されているか?
・TRST#がプルダウン処理されているか?
についても確認してください。

 

 

適用製品

SH7619
SH7618
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください