Renesas Synergy™

FAQ 1000516 : V850マイコンでは、内蔵周辺I/O領域、内蔵RAM領域、内蔵ROM領域などメモリ領域では、どのようなデータが配置されるのですか?

V850ES/JJ3を例にとりますと、内蔵周辺I/O領域、内蔵RAM領域、内蔵ROM領域では、次のようにデータが配置されます。

■内蔵周辺I/O領域

  • 内蔵周辺I/O機能の制御、設定、状態表示用レジスタを割り付けてあります。
  • プログラムのフェッチはできません。

■内蔵RAM領域

  • 内蔵RAMは、データアクセス時にCPUから1クロックでアクセスされます。
  • 変数、スタック領域を配置します。プログラムコードの配置も出来ます。
  • 実装メモリサイズは、品種により異なります。

■内蔵ROM領域

  • 内蔵ROMはフラッシュ・メモリで、命令フェッチはCPUから1クロックでアクセスされます。
  • 割り込みハンドラ、定数、プログラム・コードを配置します。
  • 実装メモリ・サイズは品種により異なります。

 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください