Renesas Synergy™

FAQ 1006011 : 単電源用オペアンプと2電源用オペアンプの違いは何ですか?

厳密な区分はありませんが、一般に同相入力電圧の範囲が異なります。 V-と同じ電圧までの入力で動作する製品を単電源用としております。 従来の2電源タイプはV-から1.5V程度までの範囲ではご利用になれない製品となります。

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください