Renesas Synergy™

FAQ 1000343 : ΔΣA/D変換器で差動入力端子のN側をGNDして、シングルエンド入力として代用できますか?

差動入力端子のN側をGND接続し、P側にシングルエンド信号を入力してもシングルエンド入力と同様の結果は得られません。

理論上はN側の端子にオフセットキャンセル値を入力すればシングルエンドと同様な動作が可能と考えます。
ただし、動作保証しておりません。
ご使用に際は、お客様にて十分に評価して頂きますようお願い申し上げます。

 

適用製品

H8SX/1622
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください